This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:输出电压(引脚6)电压范围规格。 发行

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS2663, TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453783/tps25947-vout-pin-6-voltage-range-spec-issue

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件: TPS2663TPS2640

工具与软件:

尊敬的先生:  

当交流适配器插入时、VA2 (20V)有大约27.4V (<10us)的过冲、

因此当 TPS25947启用关闭时、 将交流适配器插入 TPS25947 Vout (引脚6)的 过冲约为27.4V (<10us)

Vout (引脚6)电压范围规格是什么。 ?

27.4V (<10us)、其中> VIN +22V (0.5+22V=22.5V;Vin = 0.5V、启用关闭时)  

输出引脚6将 从上述情况中剥离?

 

谢谢、此致、

Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bryan:

    感谢您发送编修!

    这存在风险、因为它会高于绝对最大值规格。  

    您是否能够增加 TPS25947 OUT 引脚的陶瓷电容 并尝试添加 SMBJ18A TVS 并检查电压峰值?

    如果这样不起作用、您可能需要使用 TPS2640、TPS2663等高压电子保险丝

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。  

    Vout (最大值 小于 VIN+22V 是 O.V.P 规格。 ?  

    我们无法理解为什么 Vout -Vin >22V   存在风险 、因为它会高于绝对最大值规格

    (Vout 和 Vin 引脚之间有两个 MOFET、如果一个 Mos FET 的 VDS 额定电压为28V、则说明了  Vout -Vin 规格。 仅为22V)  

    请详细解释  

    谢谢、此致、

    Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bryan:

    BFET 的 VDS 额定值比 HFET 低约22V、因为 Vout 最大电压支持低于 Vin。 因此、当 Vout 高于 Vin 时、HFET 的体二极管会导通、而 VOUT 两端的电压将是 BFET - Vin-bodydiode 压降。  

    BR、

    Rakesh