This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6946:如何停止输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6946, TLC5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455853/tlc6946-how-to-stop-the-output

器件型号:TLC6946
Thread 中讨论的其他器件: TLC5949

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望将所有通道的输出电流设置为0mA。

您能否检查以下选项1-3是否可以停止输出?  很明显、选项4和5会停止输出。

选项1:直接停止 GCLK

选项2:在子周期结束时停止 GCLK

选项3:发送2 VSYNC 命令(第一个 VSYNC 命令:组 B 变为活动状态、组 A 复位。 第2个 VSYNC 命令:组 A 变为活动状态)

选项4:写入所有0 GS 数据并发送 VSYNC 命令

选项5:关闭所有扫描开关

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉因为新年假期而延迟回复。 我们的专家将于今天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    备选案文1/2:似乎可行。 ESPWM 函数与 GCLK 相关。 我已经使用 TLC5949进行了测试、该器件还具有 ESPWM 功能、因为我现在没有 TLC6946-EVM。 输出与 GCLK 相关。 移除 GCLK 大约200us 后、输出根据波形停止。 但是、为了验证 TLC6946的实际性能、最好直接对其进行测试。

    备选案文3:不可行。 在 VSYNC 之后、存储器组的数据不会被清除。

    选项4/5:当然可以。

    此致、

    Suchen Dong