This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288原理图审阅

Guru**** 2797325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456452/tps55288-tps55288-schematic-review

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: TPS55289

工具与软件:

你好

我在设计中将 TPS55288用作降压/升压转换器。
电路板制造后、当我施加5V 输入时、生成的输出为0.969V。
我使用 TI Webench 工具创建了原理图、并在其中设置输出 3.7V 的双向 TVS 二极管 3V 至6V .
我附上了原理图文件供您参考。 请检查设计、如果有任何问题、请告诉我。
我还在 Webench 报告中注意到 VOUT 实际值 为920.009mV。

请告知如何更正此问题。

谢谢。此致
Hasham



e2e.ti.com/.../WBDesign_2D00_Report.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    还有一点:我们不使用 I2C 接口;而是使用反馈电阻器来实现所需的3.7V 输出。

    此致
    哈舍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hasham、

    感谢您的咨询。

    您不使用 I2C 接口的意思是什么? SCL 和 SDA 引脚是否悬空? 如果是、则不会启用降压/升压器件。

    如果使用 I2C 接口并在 VOUT_FS 寄存器上选择外部输出电压反馈、则输出电压右侧为920mV、因为默认 FB 电压为282mV。 282mV/Rfbb*(Rfbb+Rfbt)=920mV。 您需要更改 REF 寄存器处的 VREF 才能获得正确的输出电压值。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hasham、

    顺便说一下、对于这种功率级别、TPS55289是不带外部 MOSFET 的完全集成式降压/升压转换器、在这里更适合。

    在 FSW=400kHz 的情况下、建议选择4.7uH 电感器。 需要根据输出电容器的有效电容和 ESR 调整 COMP 参数。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce:
    感谢您的答复。
    是的、我们没有使用 I2C、并且引脚悬空。
    如果不使用 I2C、如何使用 FB/INT 反馈电阻器值获得3.7V 输出?
    如果我在 i2c 引脚上添加上拉电阻器、模块是否可以工作?

    此致
    哈舍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hasham、

    如果没有 I2C、就不会有开关、并且无法启用降压/升压转换器。 如果不需要 I2C、可以使用 TPS55288 2. 它是非 I2C 版本、用于获取输出电压。

    如果仍需要 I2C 版本 TPS55288、您将需要 MCU 通过 I2C 与 TPS55288通信。

    BRS、

    布莱斯