This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SoC 平滑下降

Guru**** 2649165 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449435/bq40z50-r2-soc-smoothing-drop

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:EV2400GPCRB

工具与软件:

您好!

我们的客户再次报告电池 SOC 突然下降的问题。

我已导出电池的.gg 文件、出现该问题。  此外、我还附上了附带电池的正常.gg 文件。

我提供了这两个文件进行比较。  

e2e.ti.com/.../Battery-Release.gg.csve2e.ti.com/.../SOC-smooth-drop-issue.gg.csv

此外、我已导出有问题的电池的日志。

放电记录设计为每30秒记录一次。 通过查看行1000至1017、您可以看到有问题和无问题条件之间的 SOC 差异。

e2e.ti.com/.../RecordData_5F00_MC25_5F00_PB3SAA24300179_5F00_SOC-Drop-issue.csv

目前、在使用 EV2400进行两天的测试后、无法重现 SOC 压降情况。

请帮助分析问题的原因。

有数以万计的无人机等待运送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tin、

    我认为 SOC 的这种下降完全在应用和负载率的合理范围内。

    放电电流非常大、尤其是考虑到应用中使用的电池的容量。 要确认这一点、唯一的方法是每1秒获取一次采样读数、以确保 SOC 降低线性、但在采样率为30秒时、我们无法获得清晰的图片。 电量监测计很可能在放电较大时必须重新运行阻抗跟踪仿真(还考虑到电池在这段时间内的温度大幅上升)、因此这段时间内 SOC 下降得更快。 电量监测计只是对仿真进行调整。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adrian、

    尚未重现 SOC 快速下降的日志。  我们将继续再现它。

    另一个问题是我们发现"temp a"会影响 SOH。 我们观察到、对于 SOH 较差的电池、"温度 A"的变化存在明显差异。  

    SOH 100%、温度 A 18000

    SOH 58%、温度 A 1024

    您能否说明哪些因素可能影响"温度 A"值? 为什么"温度 A"影响 SOH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tin、

    TEMP A 和 Temp K 是对负载下的电池加热进行建模的热参数。 温度 K 表示施加的数据量、温度 A 表示施加的时间。 电量计将根据报告给电量计的温度数据调整 Temp A 和 Temp K。 但是、我建议使用 GPCRB 工具、以便 将正确的起始温度 A 和温度 K 值编程到电量计上。  https://www.ti.com/tool/GPCRB

    TEMP A 和 Temp K 由计算 SOH 的电量计用于 SOH 仿真。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我们已成功重现"SOC 丢弃"问题。 日志附件如下所示:

     e2e.ti.com/.../Low-temp-7C-Test.log

    内部确认后、我们确定客户的无人机正在海上飞行、当时环境温度较低。 为了复制客户的实际情况、我们将电池放在5°C 恒温器中两小时、然后成功重现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tin、

    听起来不错、我建议使用 GPCRB 工具来优化监测计以实现低温性能。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    完成最终的低温步骤后是否导出该 gg.csv 文件?

    如果我有一位客户在使用10°C 的低温环境、另一位客户在0°C、第三位客户在-10°C、我应该如何选择低温条件?