This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5890:LP5890

Guru**** 2649885 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456159/lp5890-lp5890

器件型号:LP5890

工具与软件:

我正在尝试找到一个与 LP5890配合使用的"示例"软件示例。 我想使用 LP5890驱动96个单独的单声道 LED、只需要能够将选定的 LED 设置为开或关。 我只能找到适用于 EVM 的代码、但无法筛选出所有不需要的"无用"代码(如动画)。  考虑到 TI 和 iw oud l 的大小和名称、代码记录不佳、预计会经历初始化和控制器件的每个步骤、而不是深端抛出非常复杂的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉因为新年假期而延迟回复。 我们的专家将于今天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurie、

    请 通过邮件与我们联系、我将提供软件用户指南、说明如何实现目标显示功能~

    BR

    Monet Xu (monet-xu@ti.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当你航行'帆'你是指邮递? 邮政地址为5 Dunning Avenue, George Town, TAS 7253

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurie、

    对不起我的错误… 请通过电子邮件(monet-xu@ti.com)与我联系。

    该文档不在官方网站上公开、因此我们可以通过电子邮件发送。

    BR

    Monet Xu