This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:备用解决方案查询

Guru**** 2797265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6, TPSM560R6, TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453096/tps54060-alternate-solution-query

器件型号:TPS54060
主题中讨论的其他器件:TPSM560R6、TPSM365R6

工具与软件:

是否有适用于上述 PN 的集成电感器电源模块替代解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagruti。

    您可以考虑 TPSM560R6。 您的输出电压要求是什么?

    谢谢你

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压要求为5V Onkar。 我有几个更多的问题:
    1.我们是否有 TPS54060中提供的 SS/TR 功能型号?
    2.我认为即使 TPSM365R6适合用于 TPS54060、我也希望获取您对此的反馈。
    3.您能强调并解释这3种 IC 之间电源正常功能的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagruti

    感谢您的回复!

    1. 无 Jagruti、所有替代模块都具有固定软启动、但如果您要配置软启动时间、则可以使用 调整集成电源模块的软启动时间中建议的技术。 但是、无法进行跟踪
    2. 是的、您 也可以考虑 TPSM365R6。 如果需要、该器件具有5V 固定输出电压型号选项。
    3. 所有三款 IC 的电源正常功能都具有类似的运行情况

    我希望这些内容能解答您的问题。 如需更多信息、请告诉我。

    谢谢你

    此致

    Onkar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagruti

    我正在关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题或需要澄清、请告诉我。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare