This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3904HV 的输出问题

Guru**** 2543220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455164/lm3409hv-the-output-issue-for-lm3904hv

器件型号:LM3409HV

工具与软件:

您好!

我们将 LM3409HV 用于 LED 驱动器、而现在、我们收到以下问题:

1.电路规范: LM3409HV 的输入电压为40VDC、LED 电压为32V、LED 电流为3A、电感为10uH;

  我们的问题: 当我们设置 无 FET PWM 调光模式(FET 分流器)时,LM3409HV 工作大约5分钟后内部热关断 ;

2.波形如下所示:

1) FET 分流器的电流波形;

2) 2)开启时间波形:

3) 3)关断时间波形:

4)输出电流波形,Imax=3.5A ,平均电流值=3A ;

5) 5) PWM 调光频率为40KHz、 占空比为30%;

6) 粉色的是 FET 顺的 G 极电压波形,而高电平驱动电压为12V:

7) FET 分流器导通时的电流波形:

8)详细波形、电流有 振铃现象:  

9) 9)请建议我们是否可以 缩短充电时间、我们试着 增加输入电压、但 效果不大、我们更新到更大的电感、但充电时间更 长:

10) Plesae kindky 查看原理图和 MOSFET 数据表,然后建议如何解决这个问题,谢谢。

e2e.ti.com/.../WSD45N10GDN56.PDFe2e.ti.com/.../WSD50P10DN56.pdfe2e.ti.com/.../8156.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果确定存在热关断、则可以使用热像仪等测量功率级效率和温度、从而查看功率损耗和热点。 您可以考虑提高效率、优化 PCB 布局、降低频率等来减少温升。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoguan:

    Plesae 建议这个 MOSFET 和 电感 是否合适,我们考虑是否可以选择低 RDS (导通)和 ESR,以优化设计,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电感器、它显示了绝对最大电压30V 直流、低于此应用规格。 建议改用其他直流电压更高的电感器。  

    选择 MOSFET 时、您可以根据总功率损耗(包括开关损耗+导通损耗+驱动器损耗)进行选择。 两者都可以在此应用中使用。  

    如果使用大型 Qg MOSFET、还请注意 CF 连接。