This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:如何在反极性/反向电流期间保护 LDO/上行 TPS65131

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450916/tps65131-how-to-protect-ldos-upstream-tps65131-during-reverse-polarity-reverse-current

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: LP5907

工具与软件:

您好!  

我的客户想知道 TI 建议如何 在反极性/反向电流情况下(如 TI 参考设计中所见)保护 LDO /上游 TPS65131 - https://www.ti.com/lit/ug/tidu996/tidu996.pdf?ts LDO=1733955916249&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

如果您有标准建议、请告诉我、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    是指保护 LP5907和 TPS72301?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为这是目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    是因为负载将以某种方式产生反向电流?

    我的理解是、反向电流通常也会对 LDO 的输出电容器充电、因此输出电压会稍微升高一点、然后由 LDO 环路进行调节。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信是的、他们关注反向电流、我也让客户了解了该主题、以防他们有其他意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    反向电流是连续电流还是脉冲电流? 如果是连续反向电流、其振幅是多少? 如果是电流脉冲、还请提供脉冲宽度和振幅。

    BR

    Patrick