This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:直接处理器+- 6V。 不使用 I2C

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456304/tps65132-direct-procvide---6v-no-use-i2c

器件型号:TPS65132

工具与软件:

嗨、团队:

TPS65132是否可以直接支持+-6V? 不使用 I2C、不使用下表。

另一个问题是 、SCL SDA 可以上拉至3.3V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    需要 I2C 对 EEPROM 进行编程、以便将默认输出电压存储为+/-6V。

    BR

    Patrick