Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21750 工具与软件:
您好、专家
我们只是设计一个具有400Vdc 和800Vout 的 MPPT。 但是、如何计算基于 SiC MOSFET 的 MPPT 设计的 UCC21750栅极驱动器中的导通栅极电阻(Rg_on)和关断栅极电阻(Rg_off)?
~Biruk