主题中讨论的其他器件:LP876242Q1EVM
工具与软件:
您好!
您能否帮助我们通过可扩展 PMIC GUI 软件版本3.0在 LP876242Q1EVM 套件上读取/写入寄存器并对 PMIC 的 NVM 进行编程?
我们做了以下事情:
设置:
PMIC-GUI 软件能够连接到具有比较波特率115200的 EVM。 (我们也尝试了9600)
将接口选择为 SPI 后、拔下并重新插入 USB、使 PMIC-GUI 连接到 PMIC (LP876242器件)
保持跳线和 DIP 开关设置如下所示
在 J33中、VIO 为3.3V
在 J24 = 3.3V 中、VCCA:闭合(这是唯一的变化)、SCL2/CS、GPIO2:闭合
在 J18中= SPI_EN:闭合、GPIO3、SDA2/SDO:闭合
S1开关=全部关闭、S2开关=全部打开、S3开关=全部打开
确保硬件和器件均已连接后、
1.无法在寄存器映射中读取/写入寄存器。 仅为所有寄存器显示0xFF。 请查找随附的快照 PMIC-GUI 的寄存器映射(01_PMIC.png Register_Map)。
2.在尝试对设备进行编程时、还会显示"Please wait Verifying Programming Status..."(请等待验证编程状态...)。 永不出来。
我们已附上所有必要的快照供您参考。
请帮助我们解决问题。
谢谢