主题中讨论的其他器件:AWR2944、
工具与软件:
通过查阅 TJA1463AT 的数据表、必须在保持 EN 为高电平的同时将 STB_N 拉至低电平以使其进入待机模式。 通过 AWR2944将 NINT 极性值设置为0x3D、雷达将立即重新启动、并循环执行70秒的重新启动过程。 重新启动原因是 SDL_WarmResetCause_power_on_reset (PS:代码中未发送重新启动命令、并且禁用了看门狗。)。 重新启动大约20分钟后、雷达将断电。 我可以问一下如何通过 AWR2944将 LP87745-Q1的 INT 引脚输出正确设置为低电平吗? 以及如何将雷达置于睡眠模式?
谢谢!