This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:并联电池中的电压读数错误

Guru**** 2384420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453286/bq76920-voltage-reading-error-in-parallel-battery-cells

器件型号:BQ76920

工具与软件:

你(们)好

在使用两个具有单独 BQ76920 IC 的并联电池组时、是否有人会遇到 BQ76920系列 IC 的问题、即通过 BQ76920 IC 在移除的电池组中移除一个电池仍会显示相同的电压读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huseyin、

    您是否想提供有关这些连接方式的原理图?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、您好

    BQ76920集成电路的原理图与开发电路的原理图相同。 每个电路中都有单独的处理器。 两个处理器之间具有 I2C 连接和通用 GND 连接、用于彼此通信。 但该器件当前未在运行。 电池的+和-端子通过两个相同的电路、+VASYS 和 PACK-、通过 J4和 J5连接器共享。 当我将 VC3-VC2之间的电池置于任何并联封装时、我会看到电压随着时间的推移每秒不断降低1-2mV。 当我打开平衡器 MOSFET 以对 VC3-VC2之间移除的电池 I 错误读取的电压进行放电时、会更快地出现3-5mV 的压降。

    此致。

    Huseyin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huseyin、

    将对其进行审核的工程师目前在今天和明天均不在办公室内。 他们将在星期一回来提供回复。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huseyin、

    这种设置有点令人困惑。  

    您知道吗、请分享一个方框图、其中显示了两个 IC 如何连接到电池和系统?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    当然。 我分享一个方框图。

    e2e.ti.com/.../7024.Texas_5F00_BQ76920_5F00_Parallel_5F00_-Battery_5F00_Question_5F005F00_Block_5F00_Diagram_5F00_2024_5F00_12_5F00_24.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师将在冬季假期到新年结束。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我热切期待您尽早响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huseyin、

    移除电池后、我预计输入 VC 的电容器上仍然存在电压。 因此、可能需要一些时间才能将该电容器完全放电。 这很可能是这里发生的情况 、因为您提到它会随着时间的推移缓慢下降。  

    该器件没有任何开路检测、因此对电容器放电的唯一源是 VCx 引脚的漏电流。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon