This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:6V 输出时的最小输入工作电压

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457171/lm61460-minimum-input-working-voltage-at-6v-output

器件型号:LM61460

工具与软件:

您好!  

我想用这块芯片设计一个6V 250mA 450 kHz 开关频率的降压转换器。

我在数据表上看到、在低电流下、最小输入电压比输出电压高~100mV。

你们是否能够在给定条件下提供 Vo = 6V 时的最小输入电压?

我希望设计一款能够在宽输入电压范围(6V 至26V)内工作且 Vo = 6V 的降压转换器

也许您会推荐另一款芯片、它可以处理如此广泛的输入电压

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们有一个可以实现100%占空比的控制器器件。

    但是、它需要比稳压器更多的元件、并且您仍然会有一个小的电压降

    升压操作和降压操作。

    我认为您选择的器件应该没问题、只要您能承受输出电压的小幅下降

    工作时的主要噪声源。

    我附上了两个计算器工具、您可以使用它们来评估此稳压器的压降电压。

    第一个工具将提供实现经调节的6Vout 的最小输入电压以及之前的输入电压

    频率折返。

    第二款工具将告诉您在给定输入电压下的输出电压是多少。

    我已将 LM61460参数和您的应用值填入条目。

    您必须更新电感器电阻的值。

    例如、具有0.04欧姆电感器电阻、该工具提供了输入

    6.09V 的输入电压、以实现完全的6Vout 调节。

    第二个工具显示输出电压为5.91V、输入电压为6Vin。

    请使用"与折返同步"选项卡并阅读"简介"选项卡。

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../Drop_5F00_out_5F00_calc_5F00_revE.xlsx

    e2e.ti.com/.../Drop_5F00_out_5F00_VIN_5F00_calc_5F00_revE.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、

    我可以在输出端施加5.91V 电压、

    只是为了确认、是否有任何可用的芯片都将实现这一频率折返功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、这些器件在掉出模式下具有频率折返特性。

    谢谢