工具与软件:
您好!
对于我的应用、我使用配置为4S (3.9V D 节)的锂原电池组、其 OCV 为15.6V、最大放电率为1A。 我将四个这样的电池组通过二极管"或"运算可实现最大15.6V @ 4A 的电压 负载特性为:
- IDLE:16mA
- 运行:200mA (典型值)
- 浪涌:2A
我想在不使用微控制器的情况下为电池组添加过压(OV)、欠压(UV)和温度保护。 BQ7790509由于其内置的 UV (2.5V)和 OV (4.25V)阈值而引起了我的关注。
我制作了类似于 BQ77905EVM-707评估板的 PCB 进行测试、并进行了以下修改:
- 将 R18–R21更改为3.9MΩ Ω 以降低电池电流消耗(来自原始3.9kΩ)。
- 将 R16 (检测电阻)更改为0.05Ω 以适应低负载电流。 (OCD2/Imax =.1/2=.05)
测试设置:
- 连接到 J1的电源用于仿真15.6V 电池组。
- 负载连接至 J5。
观察到的行为:
- 上电时、系统在短暂消耗16mA 后再降至微安范围。 负载电压降至约2V。
- 如果负载已断开并重新连接、系统将恢复运行、在空闲状态下消耗16mA、负载将接通电源。
这使我怀疑在初始连接期间发生了故障情况(UV、OCD1、OCD2或 SCD)、需要移除负载才能恢复。
示波器测量:
- 上电时:
- CHG 和 DSG 引脚都变为负值、然后上升到12.5V。
- ~2秒后、CHG 被拉至低电平、而 DSG 保持高电平(12.5V)。
- 移除并重新连接负载后:
- CHG 和 DSG 都返回高电平、电源恢复到负载。
问题:
- 在通电期间、什么可能导致故障情况?
- 数据表指出、在 UV 或 OCD 故障条件下、CHG 和 DSG 均应关闭(低电平)。 但是、即使将 CHG 拉至低电平、我也会观察到 DSG 保持高电平(12.5V)。
- 此3.9MΩ 是否可能与我修改电阻器相关(例如、R18–R21的高 k Ω 值)?
- 是否有特定的步骤来隔离这种情况下触发了哪个故障条件(UV、OCD1、OCD2或 SCD)?
感谢您帮助解决此问题!
此致、
Jay