This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:帮助诊断 BQ7790509上的故障行为、以实现锂原电池保护

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905EVM-707, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454533/bq77905-help-diagnosing-fault-behavior-on-bq7790509-for-lithium-primary-battery-protection

器件型号:BQ77905

工具与软件:

您好!

对于我的应用、我使用配置为4S (3.9V D 节)的锂原电池组、其 OCV 为15.6V、最大放电率为1A。 我将四个这样的电池组通过二极管"或"运算可实现最大15.6V @ 4A 的电压 负载特性为:

  • IDLE:16mA
  • 运行:200mA (典型值)
  • 浪涌:2A

我想在不使用微控制器的情况下为电池组添加过压(OV)、欠压(UV)和温度保护。 BQ7790509由于其内置的 UV (2.5V)和 OV (4.25V)阈值而引起了我的关注。

我制作了类似于 BQ77905EVM-707评估板的 PCB 进行测试、并进行了以下修改:

  1. 将 R18–R21更改为3.9MΩ Ω 以降低电池电流消耗(来自原始3.9kΩ)。
  2. 将 R16 (检测电阻)更改为0.05Ω 以适应低负载电流。 (OCD2/Imax =.1/2=.05)

测试设置:

  • 连接到 J1的电源用于仿真15.6V 电池组。
  • 负载连接至 J5。

观察到的行为:

  1. 上电时、系统在短暂消耗16mA 后再降至微安范围。 负载电压降至约2V。
  2. 如果负载已断开并重新连接、系统将恢复运行、在空闲状态下消耗16mA、负载将接通电源。

这使我怀疑在初始连接期间发生了故障情况(UV、OCD1、OCD2或 SCD)、需要移除负载才能恢复。

示波器测量:

  • 上电时:
    • CHG 和 DSG 引脚都变为负值、然后上升到12.5V。
    • ~2秒后、CHG 被拉至低电平、而 DSG 保持高电平(12.5V)。
  • 移除并重新连接负载后:
    • CHG 和 DSG 都返回高电平、电源恢复到负载。

问题:

  1. 在通电期间、什么可能导致故障情况?
    • 数据表指出、在 UV 或 OCD 故障条件下、CHG 和 DSG 均应关闭(低电平)。 但是、即使将 CHG 拉至低电平、我也会观察到 DSG 保持高电平(12.5V)。
  2. 此3.9MΩ 是否可能与我修改电阻器相关(例如、R18–R21的高 k Ω 值)?
  3. 是否有特定的步骤来隔离这种情况下触发了哪个故障条件(UV、OCD1、OCD2或 SCD)?

感谢您帮助解决此问题!

此致、
Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    该工程师目前不在办公室。 他们将在星期一回来提供回复。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    您如何连接电池? 您是否使用3.9k Ω/3.9MOhms 来模拟电池? 乍一看、这会导致电芯测量出现问题。
    如果只有 CHG 引脚关断、这听起来可能是由 OV 故障而不是 UV 导致的。 对于 UV、仅 DSG 引脚关闭。

    表8-3. 故障条件、状态和恢复方法 第8.3.2节故障运行 可能有助于识别触发了哪个故障。 第9.2.3节应用曲线 还包含一些图像、用于显示一些故障的效果。 至于一些 CHG 和 DSG 故障均关断的故障、通过每个故障的延迟时间、可以了解当两者之间的延迟差异时触发哪个故障。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  
    是的、使用了 R18、R19、R20和 R21来模拟电池、为什么这会导致电池测量出现问题? 在中、使用了 BQ77905 EVM 200欧姆电阻器来仿真电池。 我提高了电阻以降低电池上的电流消耗。  
    感谢大家对 CHG 和 DSG 延迟时间的深入了解、我将对此进行探讨。  

    此致

    James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    3.9k Ω 不能很好地表示实际的电池、我们的器件被设计为使用实际电池进行正常运行。 引脚本身也具有输入电阻、因此如果仿真电池也非常大、可能会导致电压读取方式发生冲突。

    此致、
    Alexis