This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830-Q1:故障输出电压

Guru**** 2538280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830-Q1, TXS0104E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457305/tps25830-q1-fault-output-voltage

器件型号:TPS25830-Q1
主题: TXS0104E-Q1中讨论的其他器件

工具与软件:

尊敬的支持团队:

当 TPS25830-Q1将 FAULT 引脚拉至低电平时、最大电压是250mV?

由于我们使用连接到 MCU 的电平转换器 TXS0104E-Q1、

并且电平转换器的最大 VIL 为0.15V、这是否意味着电平转换器可能无法切换状态? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您是对的。  如果故障输出从高阻态变为低电平、电平转换器可能无法解析逻辑低电平。

    这可以通过控制 R_PULLUP 来降低 I_SINK_PIN 来加以改善、但无法保证它能够满足您的150mV VIL 规格。

    此致、
    Eric