This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:使用60V 输入直流电压为24V 锂离子电池(最大29.4V)充电、电池最大充电电流= 20A

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457415/bq25820-charging-a-24v-li-ion-battery-29-4v-max-with-60v-inuput-dc-voltage-with-a-battery-maximum-cahrge-current-20a

器件型号:BQ25820

工具与软件:

您好!

我们需要以20A 电流为24V 锂电池(最大电压29.4V)充电。 为了更大限度地减小充电连接器处的电流、我们需要使用60V 直流输入电源。

 为此、我们考虑使用 BQ25820、因为我们只需要降压拓扑。 但在数据表的效率图中、没有绘制这样的功率配置;只有最低转换功率存在。

评估板无法执行这两种操作。

我的问题是:

-此配置是否可以与此 IC 配合使用?

- TI 是否会有更好的解决方案来做这样的事情?

-如果可行,你认为我们可以达到98%的效率(通过一个非常低的电感电阻器,使用非常好的 MOSFET ,降低开关频率,所以一个...) ?

非常感谢、此致、

Laurent CATTELLAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    [报价 userid="629158" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457415/bq25820-charging-a-24v-li-ion-battery-29-4v-max-with-60v-inuput-dc-voltage-with-a-battery-maximum-cahrge-current-20a "]

    我们需要以20A 电流为24V 锂电池(最大电压29.4V)充电。 为了更大限度地减小充电连接器处的电流、我们需要使用60V 直流输入电源。

     为此、我们考虑使用 BQ25820、因为我们只需要降压拓扑。 但在数据表的效率图中、没有绘制这样的功率配置;只有最低转换功率存在。

    [报价]

    是的、BQ25820能够满足这些要求。

    [报价 userid="629158" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457415/bq25820-charging-a-24v-li-ion-battery-29-4v-max-with-60v-inuput-dc-voltage-with-a-battery-maximum-cahrge-current-20a "]-如果可行、您认为我们是否可以实现区域98-99%的效率(通过使用极低的电感电阻器、使用非常好的 MOSFET、降低开关频率等等...) ?[/报价]

    该 EVM 仅设计为实现10A 的最大充电电流、这就是我们没有较高充电电流的效率数据的原因、但根据较低的充电电流值、我预计效率约为94-95%。 也许可以达到更高的效率,根据你的建议,但我认为它不会达到98-99%。

    此致、

    Christian。