This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:内部补偿 ACM

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455808/tps543c20-internally-compensated-acm

器件型号:TPS543C20

工具与软件:

尊敬的专家:

就 TPS543C20的内部补偿 ACM 寻求您的帮助。 在本演示中:

从第22页关于 VCOM 开始、用户可能认为其 DCV 约为1-1.2V。 问题如下:

1.第14页的图显示负信号求和为 V NEG、等于 V CVI 加 VCOM 加 V S/H 这里有错误吗? V CVI 是否应该为 V CTRI?

2.在第13页上、 客户非常想了解直流反馈如何帮助增加双极点附近的相位裕度。 是否有要共享的参考文档?

感谢您的指导。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    由于 TI 假日导致出现延迟、请等待一段时间进行响应。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  

    对于#1、正确无误。 VCVI 应为 Vctrl、因为环路比较器的输入如下所示

    对于#2、我将检查是否有要分享的参考资料。 到目前为止、我没有任何问题

    此致!

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    感谢您的答复。

    期待听到您对第2点的确认。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  

    我找不到参考文档、但这里提供了有关该文档的更多详细信息-  

    电感器谐振是由 电感器和 电感器两端的电压差分重复过程决定的、该过程会产生电流以抵消该电压差。 当电感器上的电压差为零时、存在非负电流、需要移除负电压差。 当流经电感器的电流为零时、电感器上存在非零电压。 该过程不停地重复以产生共振。  

    当我们将电流反馈添加到控制环路时、电感器上强制的电压会降低-因此电压差为零时电流较小、电流为零时电压差较小。 这会降低 Q 系数。

    最终、DCI 反馈会在电感器上创建有限的 SW 电压源输出阻抗

    此致、

    Britton