This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169DCKR

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923650, TPS61169, TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456359/tps61169-tps61169dckr

器件型号:TPS61169
Thread 中讨论的其他器件: TPS923652、TPS923650

工具与软件:

大家好、团队成员:

现在、我在设计中使用 LM3410XQMF/NOPB 来为显示屏提供背光、一切运行正常。

然而、LM3410XQMF/NOPB 最多只能提供24V;对于我的下一个项目、我需要大于30V 的背光电压。

因此、我打算用 TPS61169DCKR 器件代替当前用于在下一个基于显示屏的设计中实现更高背光的器件。

对于所选显示屏、电流要求将小于1安培。

请告知是否可以使用 TPS61169DCKR 或任何其他替代方案。

此致、
Chithraj S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chithraj S:

    输入电压范围是多少?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    输入电压范围为3.3V 至5V。

    在现有设计中、提供5V 作为 IC  LM3410XQMF/NOPB 的输入。

    此致、
    Chithraj S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chithraj:

    您能否确认 LED 电流? <1A 的估算过于粗略。 也可以首先考虑使用以下器件。

    TPS923650数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    TPS923652数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们提供了近似值、因为我们打算使用三个显示屏、每个显示屏的 LED 电流分别为200mA、360mA 和420mA。

    在当前的设计中、使用 LM3410XQMF/NOPB、显示 LED 电流为200mA。

    请根据以下设计参数告知我 TPS61169DCKR 是否可用于替代此器件:

    输出电流:420mA

    输出电压:23V

    输入电压:5V

    此致、
    Chithraj S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chithraj S:

    考虑到功率密度、TPS61169无法支持此显示。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的确认。

    我将考虑推荐的器件 TPS923652和 TPS923650。

    此致、
    Chithraj S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将在星期一回复您。