This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442:TPS62442 LTSPICE 仿真

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62442, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456458/tps62442-tps62442-ltspice-simulation

器件型号:TPS62442
Thread 中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好!

我想在 LTspice 中对 TPS62442进行仿真、但仅提供 PSpice 模型。 这个模型运行的很慢,不能完成。 您能否建议我使用 LTspice 加快仿真 TPS62442的任何方法。

此外、webench 设计工具会产生错误。 输出电压不能取自3.3V、但根据 TPS62442数据表、该电压可取自 TPS62442。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您关于 LTSPICE 的第一个问题:出于许可原因,我们无法为我们的设备支持 LTSPICE。 您能否使用 PSPICE-FOR-TI 来满足您的需求?

    关于您关于 WEBENCH 的第二个问题:我联系了 WEBENCH 支持团队进行评论、一得到他们的回答、我就会马上给您答复。

    感谢您的耐心。

    谢谢!

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 WEBENCH 问题:

    发生 VIN=3.3V 错误的原因是、创建设计时的默认 VOUT 范围是2.75V 至6V - VIN、最小值=2.75V 不允许 VOUT = 3.3V。

    您需要将 VOUT 范围更改为支持 VIN=3.3V 的值-例如 VIN,min=4V。 这将允许设计顺利打开。 但是、由于双路输出转换器的 WEBENCH 软件中存在一个临时问题(我们目前正在解决该问题)、设置 VIN 范围的唯一方法是从产品文件夹中的 WEBENCH 面板开始:

    https://www.ti.com/product/TPS62442-Q1

    向下滚动时、您将能够在 WEBENCH 面板中输入正确的参数、如下所示:

    然后、设计应该会成功打开。

    如有进一步的疑虑、请告知我。

    谢谢!

    Yann