This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:电流限制为 n't 进入逐周期电流限制

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456916/lm5576-current-limit-isn-t-into-cycle-by-cycle-current-limiting

器件型号:LM5576

工具与软件:

你(们)好

根据 TI 工具设计 lm5576、测量 IS 引脚信号超过2.1V、输出电流大于7A。 但不会发生逐周期电流限制现象。 仅电压从12v、降至10V μ s 可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢先生、你好

    感谢您发送编修。

    我需要很少的波形才能了解该问题。 您能帮我吗?

    请分享以下波形

    1. SW 节点
    2. IL 电流
    3. 是引脚电压
    4. VOUT 测试点

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流1A 高达7A、Vout 13V 向下11V、Vout、无自动重启

    CH1:VSW、CH2:VIS、CH3:Vout、CH4:IL

    1. SW 节点

    IL 电流

    3.IS 引脚电压

    4.输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢先生、你好

    LM5576具有逐周期电流限制。 第7.4.7节对电流限制的操作进行了如下解释。

    直流电平高于2.1V 时、输入信号路径会发生什么变化。 稳压器跳过脉冲。 这使得电感器电流下降的时间比正常周期长。 此操作与断续模式有点不同、在断续模式下、器件会在特定时间内关闭。 因此您看不到任何 Vout 自动启动。 但是、Vout 将随着稳压器提供的平均电流减小而下降。 您还可以看到施加电流阶跃前后频率下降。   

    我希望这能解答您的问题。 如果您有任何进一步的疑问或需要澄清、请告诉我。

    谢谢你

    此致

    Onkar