请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5576 工具与软件:
你(们)好
根据 TI 工具设计 lm5576、测量 IS 引脚信号超过2.1V、输出电流大于7A。 但不会发生逐周期电流限制现象。 仅电压从12v、降至10V μ s 可能的原因是什么?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢先生、你好
LM5576具有逐周期电流限制。 第7.4.7节对电流限制的操作进行了如下解释。

直流电平高于2.1V 时、输入信号路径会发生什么变化。 稳压器跳过脉冲。 这使得电感器电流下降的时间比正常周期长。 此操作与断续模式有点不同、在断续模式下、器件会在特定时间内关闭。 因此您看不到任何 Vout 自动启动。 但是、Vout 将随着稳压器提供的平均电流减小而下降。 您还可以看到施加电流阶跃前后频率下降。
我希望这能解答您的问题。 如果您有任何进一步的疑问或需要澄清、请告诉我。
谢谢你
此致
Onkar