This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259472ARPWR 技术支持

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442717/tps25947-tps259472arpwr-technical-support

器件型号:TPS25947

工具与软件:

您好、TI Team、

有关 TPS259472ARPWR 的问题如下、请参阅 TI 技术支持:

1、应用原理见下图。

2、输入电压4V。

2. UVLO 设置:[1.2x (51+27)]/27=3.46V

3. PGTH 设置:[1.2x (51+27)]/27=3.46V

4. ILM 设置:3334/2=1.667A

5、OVCSEL 设置:开路= 5.7V

6、ITIMER 设置:1.51x10/1.8=8.38mS

7、DVDT 设置:2000/1000=V/2ms

在实际应用测试中、PG 引脚在上电过程中发现、在大约3秒内将出现约2ms 的下拉操作、然后恢复高电平状态。 (在此之后不存在_过流、过压、欠压)

这是什么原因造成的、能否以任何方式消除?然后原理图设计和设定点计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请帮助回复,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken Chen:

    看起来我错过了该线程。

    您是否仍需要帮助?

    关于这个问题、Vout 很可能会高于 Vin、而 RCB 会导致该 PG 低电平情况。 很难在工作台上对此进行肯定的测试。  

    此致、
    Arush