This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660x JIC C 6575合规性

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453086/tps2660-tps2660x-jic-c-6575-compliance

器件型号:TPS2660

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户有一个正在进行日本型式批准的主题、涉及 TPS2660x 电子保险丝 JIC C 6575合规性。 是否有任何与此相关的文档/认证?

BR、

Juha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、您好!

    TPS2660产品页面的技术文档页面下提供了认证。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我确实找到了 IEC 60950-1和 UL 2367认证、但这些认证如何与 JIC C 6575映射? 我不熟悉这些证书主题、因为我不会每天使用它们。

    谢谢!

    Juha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、您好!

    我不确定 JIC C 6575是什么。 我在网络上找不到任何内容。

    我们确实符合 UL 和 IEC 的要求。

    谢谢

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我错了标准。 它是 JIS C 6575。 您有任何这方面的信息吗?

    谢谢!

    Juha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、您好!

    是哪个客户在寻找此合规性。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我无法透露客户的姓名。

    BR、

    Juha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、您好!

    没关系。 产品页面中提到了 TPS2660符合的证书。

    请检查它们是否与您的客户所需的合规性相似。

    谢谢  

    Amrit