This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:移除 Vin 后、PG 为低电平

Guru**** 2385000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453034/tps25942a-pg-is-low-when-vin-is-removed

器件型号:TPS25942A

工具与软件:

嗨、团队:

客户观察到、移除 Vin 后、PG 将拉至低电平。 问题有:

1.移除 Vin 后、PG 输出低电平多长时间? 最小值、最大值、典型值是多少?

如果输入电压下降、可触发 PG 输出低电平的最大输入电压是多少?

3.为什么 Vin 被移除, PG 输出低电平?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    当 Vin 被移除时、电子保险丝将关闭、因此 PG 将变为低电平。 这是预期行为。 它将保持低电平、直到器件再次执行启动(在 Vin 变为高电平之后)  

    此处的 Vin 电压必须高于2.3V、EN 应在启动时变为高电平。

    Unknown 说:
    3. 为什么移除 Vin、PG 输出低电平[/报价]

    PG 是电源正常引脚。 当没有输出时、为什么应该有 PG 高电平信号。 这是设计使然。  

    此致、
    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的回复!

    我在这里得到了波形。 红色波形为 Vin、蓝色波形为 Vout、黄色波形为 EN、绿色波形为 PGOOD。

    我们看到、在移除 Vin 后、PGOOD 在大约6秒后变为低电平、然后变为高电平。  

    PGOOD 被上拉至 VBB、该引脚在测试过程中不会断电。 PGOOD 变为高电平主要是由于 VBB、对吧?  

    我知道当 Vin 变为低电平时、PGTH 将变为低电平、PGOOD 上的 MOS 将开启、PGOOD 输出为低电平。 但当 Vin 消失时、IC 断电、MOS 也断电、然后 PGOOD 上的输出由外部上拉电压决定。

    那么、这里的问题是:Vin 断电后、MOS 继续工作多长时间?

    下图是原理图:

    谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    我不知道该怎么说。

    您能重塑这里的图像吗? 看起来它们没有正确加载。  

    我看到了这个。 您还可以通过 WebEx 直接与我共享图像。  

    此致、
    Arush