This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22948:逻辑电平:VOH;VOL;VIH;VIL

Guru**** 2629015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453112/tps22948-logic-levels-voh-vol-vih-vil

器件型号:TPS22948

工具与软件:

您可以告诉我 VOH、VOL、VIH、VIL 的详细信息、以检查控制器器件的兼容性吗?

在数据表的"建议运行条件"部分(页码:4)中、已将 VIL 指定为 0.35 (max)、将 VIH 指定为5.5 (max)

但在我的控制器中、VOL 为0.4 (max)、因此加载失败。

请分享逻辑输入和输出电平的确切值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowri:

    低于 VIL (最大值= 0.35V)时的 ON 引脚电压被视为逻辑低电平、高于 VIH (最小值= 1V)时被视为逻辑高电平。  

    在您的控制器中、0.4V 是 VOL、因此 ON 引脚可能会进入灰色区域(无法保证规格)。

    您的控制器的 VOH 是多少。 也许您可以在控制器引脚和 EN 引脚之间添加电阻梯、以提供正确的调节或评估0.4V 导通电压下发生的情况。 它应该被视为逻辑低电平、因为我们确实有一些缓冲器、但 TI 不能保证这一点。  

    此致、
    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我的控制器的 VOH 为3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowri:

    我在过去的两个星期里都很痛、因此延迟了。

    看起来像是使用3V VOH 的控制器、如果您使用0.5倍的缩放、可以轻松实现良好的运行。

    此致、
    Arush