This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:设计升压转换器以便从 CR2032电池为一些5V LED 供电时需要帮助

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457151/tps61240-need-help-designing-a-boost-converter-to-power-some-5v-leds-from-a-cr2032-battery

器件型号:TPS61240

工具与软件:

您好! 第一次来这里
现在我设计一个升压转换器、让我来设计一个小型 PCB:它有一个 ATTiny MCU 和25个可寻址 LED、整个电路板由一节3V 纽扣电池(CR2032)供电。
我使用最新的原型和整个板使用当前固件获得大约15 -25mA 进行了一些测试、这对于这种类型的电池来说有点太高、但应该是可以的。
我希望在2.3V 至3.3V 范围内变化的稳定4V 至5V 输出(CR2032)。

以下是升压转换器的当前原理图:


这种方法对组件和要求是否有意义? 是否有任何优化或我应该注意的潜在问题(例如电感器选择、电容器大小调整等)?
插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jack:

    我认为这是一个很好的设计、 原理图没有问题。   在您完成后、请允许我来检查您的布局。

    此致、

    Travis