This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22963C:规格检查

Guru**** 2651965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455587/tps22963c-spec-check

器件型号:TPS22963C
主题中讨论的其他器件:TPS22991

工具与软件:

你(们)好  

您能帮助确认以下规格吗? ~是否推荐-55m Ω 125°C 规格?

谢谢**主要是 P2P、如果没有具有相同功能的 P2P、请推荐它、谢谢

TPS22963CYZP

TPS22992RXPR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    这些器件不是为-55°C 温度运行而设计的、因此在该温度下也不会进行 char、我们将无法提供请求的数据。

    我会仔细检查 TPS22991是否是-55C 部件。

    此致、
    Arush。