This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5899-Q1:哪些 LED 驱动器与 LP5899兼容?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5891-Q1, LP5899, LP5892-Q1, LP5890, LP5899-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456811/lp5899-q1-which-led-drivers-are-compatible-for-lp5899

器件型号:LP5899-Q1
主题中讨论的其他器件:LP5899LP5892-Q1、LP5891-Q1 LP5890、

工具与软件:

LP5899数据表中提到了"LP5891-Q1和 LP5892-Q1 LED 驱动器的 SPI 兼容连接"

我找不到 LP5892 LED 驱动器的数据表。 仅提供 LP5890 (LED 驱动器)数据表。
这令人困惑。
在 LP589x-Q1中、您能否定义"x"可以获取的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Soumya

    我们的专家将因新年假期而延迟回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    LP5899-Q1与 LP589X-Q1系列兼容、该系列包括:

    1. LP5890-Q1 (20mA 峰值通道电流和最大2个可堆叠模式)- RTM
    2. LP5892-Q1 (40mA 峰值通道电流和最大2个可堆叠模式)-示例(25年第1季度中的 RTM)
    3. LP5891-Q1 (20mA 峰值通道电流和最大4个可堆叠模式)- RTM

    BR

    Monet Xu