This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190-Q1:CC-CV

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457123/lm5190-q1-cc-cv

器件型号:LM5190-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5190

工具与软件:

嗨、Expert、

如何理解 CC 调节和 CV 调节的过程?  CV 是第一级、 CC 是随后级、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    具体取决于应用-例如、使用砖墙式电流限制时、设计将首先以 CV 运行、然后再达到电流限制中的 CC。 同时、对于超级电容器或电池充电、CC 首先发生、直到达到相关电压、此时会在电流逐渐减小的情况下发生 CV 调节。

    也请查看数据表方框图以了解更多详细信息。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    谢谢。 '同时、对于超级电容器或电池充电、CC 首先发生、直到达到相关电压、此时、在电流逐渐减小的同时发生 CV 调节。' 是 LM5190的工作模式吗? 如果是、如何触发运行模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是 CC 设定值的设置位置。