This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:开路错误检测所有0

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451026/tlc5926-open-error-detection-all-0s

器件型号:TLC5926

工具与软件:

我在使用 TLC5296时遇到问题、其中开路错误检测始终为0、并提出了几个问题、我看到5927的电压需要高于2.2的地方、数据表显示对于触发电路、但是否有必要进行开路检测?

参考主题:  

 e2e.ti.com/.../1002587

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    2.2V 是指短路检测、如果您只需要开路检测、那么您可以遵循数据表上的该说明。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想、还有一个问题、Iout、以1.26伏为目标* VG 是一个常数、还是该伏在 Rext 上应该是怎样的? 它读取为一个常数、我只是想弄清楚为什么会出现所有错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我不知道你在说什么。" 您能解释清楚吗? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅仅是一个愚蠢的想法,抓住爪子真的,我看了公式8和想知道它是否需要是 LED 的输入电压,但这是不正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉因为新年假期而延迟回复。 我们的专家将于今天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是的、您是对的、公式8不需要输入电压。

    BR、Jared