This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:启动问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456567/tpsm82903-start-up-question

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

嗨、团队:  

客户在 tpsm82903启动时进行了测试、发现启动前存在明显的干扰。 Vin=7V、Vout=0.9V、Iout=0.5A。


我是否可以知道消除 此干扰的原因以及如何解决? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    我想这是由小电感器和小输出电容造成的。 第一个脉冲会为 COUT 充电并使 VOUT  出现显著毛刺脉冲。

    您能否在此处分享原理图以供进一步检查?

    谢谢!

    Colin