This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:在没有外部开关的情况下、将一个端口0作为 DRP、将端口0作为 UFP、需要进行哪些配置

Guru**** 2584005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456831/tps65988-what-are-the-configurations-need-to-do-for-one-port0-as-drp-and-port-0-as-ufp-without-external-switch

器件型号:TPS65988

工具与软件:

您好!  

在 我们的设计中、端口0是 DRP 端口、端口1是 UFP 端口、我们将使用 TPS65988DHRSHR 器件、为了使此配置在没有外部开关的情况下正常工作、需要进行哪些以及所有更改。

我们一直使用此配置、但无法在端口1上获得 DRP 功能(OTG)、并附有屏幕截图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    你能分享你的 pjt 吗?

    在 Global Sys Config 中、如果希望 PP1为源、则需要更改"PP1 Switch Config"以支持源、但从您的图片中看、这是正确的。

    谢谢。此致、

    Chris