This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:在 TIDA-01605和 PMP22002中创建 Coma 和梳状连接的原因是什么

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455345/ucc21530-what-is-the-reason-of-creating-coma-and-comb-connections-in-tida-01605-and-pmp22002

器件型号:UCC21530

工具与软件:

您好!

我正在尝试设计 UCC21530的原理图。 在查看应用手册和参考设计时、我注意到了一些差异。

在图片中,有两个名为"Coma"和"comb"的端口。

  • 非常适合 SiC MOSFET 驱动器、我对此一无所知。
  • 如果要驱动 MOSFET、我们是否必须创建它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的团队于12月24日和12月25日因美国度假而不在办公室。 请预计我们在假期期间(12月24日至1月2日)的回复会出现延迟。   

    感谢您的耐心等待、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳菲、您好!

    在此原理图示例中、它们在 VSSA/VSSB 上使用负电压偏置。 因此、它们将负载 MOSFET 的源极连接命名为"COM"(通道 A 为 COMA、通道 B 为 COMB)。 这并非必要的应用、因为负电压偏置并非总是必要的。

    在常见应用中、VSSA 和 VSSB 将分别连接到负载 MOSFET 的源极。

    下面是一个示例参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-00366 

    此致、

    Hiroki