This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-SP:TL1431-SP

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457164/tl1431-sp-tl1431-sp

器件型号:TL1431-SP

工具与软件:

是否有人提供  TL1431MDREP 器件的辐射测试报告、或者有人知道 TL1431MDREP 和 SP 器件的芯片是相同的?  已发送先前的请求、但仍在等待响应。 谢谢。

Juan Martinez Millan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    没有适用于 TL1431MDREP 的辐射报告。 如果需要辐射数据、SP 部分将是最佳选择。

    对于同一芯片、TI 不能分享任何特定于任何器件的晶圆、芯片和工艺详细信息、因为该信息为专有信息。
    我可以说、航天器件和非航天器件(包括 mil 和 EP 级产品)之间通常存在 工艺、布局或设计更改方面的差异、这些差异是为了提高航天器件的辐射性能。 请注意、尽管电气性能是相同的、但与航天级器件相比、非航天级器件的辐射性能可能明显更差。

    谢谢!

    伊丽莎白