This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:UCC29910功率上限?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28070A, UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457166/ucc29910a-ucc29910-upper-power-limits

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件:UCC28070A、、UCC28019A

工具与软件:

您好-

我想实现一个降压 PFC、以将三相交流电源(在单独的设计中为208或480)转换为 ~200VDC、最大功率刚好超过2kW。 根据 sluaao8 、 UCC29910A 的功率上限将约为2kW、但表明 交错式 PFC 中的 UCC28070A 高于2kW、但 UCC28070A 数据表中的应用信息显示了升压配置。  基于 UCC29910A 的降压 PFC 能否推送到这种输出电压和额定功率? 如果没有、是否有更高功率的交错降压 PFC 选项?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、  

    产品概述白皮书 SLUAAO8未提及 UCC29910A。  我认为您错误地使用了建议的高达2kW 的 UCC28019A。  

    UCC29910A 经过优化、可在所谓的"通用线路"输入范围内实现低功耗运行、且输出电压约为84Vdc。   
    借助专用的自适应电路、它可能可以调节以用于2kW、200V 输出设计、但另一方面 、我 不知道需要进行多大程度的必要修改。   
    但我们明确将其设计用于降压 PFC 控制器。  

    UCC28070A 是一款升压 PFC 控制器、可用于数千瓦级应用。  
    它也可以用于降压 PFC、但我认为与 扩展 UCC29910A 功能所需的电路相比、使用此控制器所需的自适应电路可能会更复杂且更广泛。   

    我建议阅读 UCC29910A 数据表、确定内置限制并研究需要哪些调整以适应 UCC29910A 限制的输入和输出要求。  

    此致、
    Ulrich