This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21330-Q1:通道 A 作为底部桥、通道 B 作为上桥

Guru**** 2506795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456793/ucc21330-q1-channel-a-as-bottom-bridge-and-channel-b-as-up-bridge

器件型号:UCC21330-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

由于布局限制、客户希望将通道 A 连接到底桥、并将通道 B 连接到上桥。

那么、它是否可用?

是否存在任何潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我们的专家将于本周放假外出。 我们将在下周结束前与您联系。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    由于通道是独立的、因此客户可以将通道 A 用于下部、将通道 B 用于高侧、而不会出现任何问题。

    此致、

    Hiroki