This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:原理图审阅

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453942/lm25184-q1-schematic-review

器件型号:LM25184-Q1

工具与软件:

嗨团队、

您能帮忙看一下下面的原理图并提供一些建议吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../7115.LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB.xlsx

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    我已将此主题分配给相应的工程师。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    谢谢,如果您有任何意见,请随时告诉我。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    请参阅下面的原理图审阅:

    1. rfb:我建议按照计算器的建议、将此值减小到~123k Ω。 RFB 从开关节点的内部 VREF 设置分压器的输出电压、因此为在 Vout 处实现良好的调节、设置正确的 RFB 值非常重要。

    2. Cout1:我建议在 output1处添加一个2.2uF 50V 电容器、以满足低电压纹波要求。

    3. Cout2:我建议在 output2处添加一个4.7 uF 15V 电容器来满足低电压纹波要求。

    4、其他部件看起来不错。 需要注意的是、VIN_min 为10V 时、Poutmax 为~10W、因此输出功率可能会限制为该值。 对于正常12V 输入电压、最大功率~12.2W、这应该足以满足您的负载条件(11.25W)。

    谢谢你