This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:恒流电路

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447187/tpsm63610-constant-current-circuit

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

您好!

我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我的客户使用 TPSM63610创建恒流电路。
我的客户购买了 TPSM63610 EVM、并参考应用手册 SNVAA85创建了恒流电路。
但是、TPSM63610似乎产生了奇怪的噪声。
模块内的电感器可能会谐振。
我收到了来自客户的询问、询问如何消除这种异常声音。
客户向我提供了以下文档。 我可以通过私人消息与您分享吗?
如果你能给我一些关于内容的建议、我将不胜感激。
-EVM 修改详细信息
恒流电路的电路图
- EVM 和恒流电路之间的连接图像
-评估状态的图像

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以通过私人消息共享这些文件。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我刚刚给您发送了一条私人消息。
    如果您能查看并提供您的反馈、我将不胜感激。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过私人消息回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反馈是通过私人消息提供的。 我现在将关闭该问题、但您可以通过回复来重新打开该主题帖、也可以为其他问题创建新主题帖。

    此致、

    Ridge