This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:WDI 的高阻抗

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455713/tps3828-high-impedance-of-wdi

器件型号:TPS3828

工具与软件:

你(们)好

在悬空状态下测试 WDI 引脚时出现复位现象。
参考相关 E2E、我们通过添加由高阻抗引起的10m Ω 电阻来解决该问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013038/tps3828-q1-about-way-of-disable-of-watchdog-timer-wdi?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps3828%2525252520wdi#


我已经解决了、但我想问你原因。

不是浮动高阻抗吗?
2.应用高阻抗10 M Ω 后无重置,与浮动状态有何区别?
3.有什么原因,你的感应10M 电阻与高阻抗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于年终假期、我们对延误深表歉意。 您的帖子将在接下来的10-12天内得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 TPS3828、当禁用看门狗时、输入阻抗 RIN 充当具有40K 的分压器、并且只要转换检测节点上产生的高电平脉冲大于 VIH、看门狗就会保持禁用状态。 100K 及以上的 RIN 应该可以为该器件带来诀窍。 但需要注意的是,100k 的值会把你放在 VIH 的边界,而10M 会给你的 VDD 在转换探测器。  

    您现在的问题是可以的、通常情况下、悬空和高阻抗是同义词。 为了进行您的追逐、当引脚设置为悬空时、您是否恰好测量了 WDI 和 GND 之间的阻抗?  

    Jesse