工具与软件:
系统上有2个 USB-C 端口、没有电池。 我们从任一端口接收功率、并首选具有最高功率的端口。 系统无缝切换、从端口 A、5V、900mA 到端口 B 20V、3A 的关断时间为1ms。 如果端口 B 断开、则从端口 B 切换到端口 A 之间的关断时间为7ms。 因此、我们的系统将重置。 由于与最高功率端口断开连接而进行切换时、是否可以将 SinkPolicy 非重叠时间设置为1ms?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
系统上有2个 USB-C 端口、没有电池。 我们从任一端口接收功率、并首选具有最高功率的端口。 系统无缝切换、从端口 A、5V、900mA 到端口 B 20V、3A 的关断时间为1ms。 如果端口 B 断开、则从端口 B 切换到端口 A 之间的关断时间为7ms。 因此、我们的系统将重置。 由于与最高功率端口断开连接而进行切换时、是否可以将 SinkPolicy 非重叠时间设置为1ms?
通电后、我们清除电池电量耗尽标志、然后让 TPS65988执行此操作。 方框图显示了产品中将功率回送至端口 A 的功能。 我们尚未实现此功能。 端口 A 已连接到 PC。 当端口 B 连接到充电器时、协商高达20V 3A 的功率、然后 TPS65988 会在1ms 内将 SYS 电源从端口 A 切换到端口 B。 如果端口 B 断开连接、则外部交换机需要7ms 才能连接到端口 A。 RCP 是什么意思?
尊敬的 David:
在 TPS988EVM 上、我们执行类似的操作、其中两个外部端口都用于接收功率。 对于 EVM、如果外部电源路径的系统侧的电压高于协商的灌电流电源路径、则外部电源路径包含背对背 FET 和硬件 RCP 的额外级。 这允许在灌电流电源路径之间立即切换。

您能否共享最新的 pjt 文件以及您使用的 GUI? 我需要了解是否能够针对具体应用更快地在电源路径之间切换、但我还不确定这是否可行。
谢谢。此致、
Chris
e2e.ti.com/.../Simple_2D00_UFPOnlyTemplate.pjt
我们的原理图如下: 
我们在制作原理图时使用了与我们收到的 EVM 原理图相同的 P-MOSFET。 遗憾的是、在 EVM 原理图上、P-MOSFET 的器件型号不正确。 对于5V VBUS、栅极电压不足以导通 MOSFET、因此 MOSFET 两端出现不可接受的压降。 EVM 上的 R22和 R24均为10k。 为确保 MOSFET 足够导通、我们将 R22更改为100k。 这导致 C10、C170和 C9关闭 MOSFET 的效果是开启 MOSFET 的10倍、并且我们在重新驱动5V 端口的20V 电压时遇到了问题。 我们对所有电容都进行了 DNP、这样这个问题就不再发生了。 我仅使用了多端口受电方策略:"只有最高功率受电路径关闭开关"选项、认为这是安全路由。 我们将收到的下一个修订版是我将电阻器从100k 和10k 更改为10k 和1k (这是此处显示的原理图)我在仿真中看到、MOSFET 中的电容会导致问题、而减小电阻器值应该会降低这种可能性。 如果包含比较器电路、使用"两个端口都将闭合开关"是否安全?
尊敬的 David:
我只使用了多端口受电方策略:"只有最高功率受电路径关闭开关"选项、认为这是安全路由。 [报价]正确、这是安全方法、但会导致电源路径的 PD 控制器控制并导致出现时序问题。
如果包含比较器电路、是否可以安全地使用"两个端口将关闭开关"?是的、这对于 RCP (比较器)电路应该是安全的。 这就是我们的 EVM 如何利用多条灌电流路径、我过去已经使用过几次。
谢谢。此致、
Chris
[/quote]