请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25770G 工具与软件:
嗨、团队:
我们使用检查清单审查了原理图、并进行了调整以与之保持一致、但仍然无法正常工作。
我们使用 MCU 读取和写入 BQ25770G 的寄存器以进行调试、但有些地方并不正确
- 禁用低功耗模式:EN_LWPWR = 0
- 禁用 SC_VBUSACP 保护:EN_SC_VBUSACP = 0
- 将电流设置为2000mA:Charge_Current = 250
- 启用 ADC、设置为连续更新、启用所有 ADC 引脚:REG0x35_ADCOption = 0x5077
- 我们回读寄存器以确保正确写入数据
- 之后、当我们读取 REG0x20_ChargerStatus1时、FAULT_VSYS_UVP = 1、其他位为0
- REG0x20_ChargerStatus0 = 0x00
- REG0x23_ADC_VBUS 数据正确、但 REG0x26_ADC_VSYS = 0、REG0x27_ADC_VBAT ~ 0x0100
还有什么我们应该尝试的其他东西吗? 您能否帮助确定可能出现的问题?
谢谢!
此致、
William。