This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:EMC 问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36506, LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456065/lmr36006-q1-emc-issue

器件型号:LMR36006-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMR36506LMR36006

工具与软件:

嗨、 团队:

快乐的查里斯马斯!

我的客户 在汽车 BMS MCU 电源中使用 LMR36006AQRNXRQ1、VIN 为24V、VOUT 为5V/VIN 60mA。 直流/直流在 EMI CE 电流方法和 RE (标准:CISPR25 4级)上失败,测试结果:(在 FM 频率上的 CE 裕度仅为1dB;RE 在 MW 频率上比标准高2dB ),  他们试图做的这一结果作为附件

他们尝试更改为 LMR36006FSCQRNXRQ1 (带展频的2.1MHz)、直流/直流转换器成功通过 CE (裕度为6dB)、然后我还附上他们为  LMR36006FSCQRNXRQ1做的事情

但问题是  LMR36006FSCQRNXRQ1效率过低(在轻负载60mA 下< 30%)、因为它会导致出现热问题。

e2e.ti.com/.../LM36006.docx

支持需要:

  1. 对于 LMR36006AQRNXRQ1、他们还可以为 EMC PASS 做什么? 我想说的是、EVM 测试报告显示没有 展频的400kHz 也可能通过 EMI 测试。
  2. 如果他们更改为 LMR36006FSCQRNXRQ1、为提高  效率、现在电感器为10uH、我认为没有办法进一步改善、因为数据表显示了相同的电平。
  3. 我们还可以向客户推荐哪些其他器件以实现良好的 EMC 和效率(最大输入电压为60V、输出电压为5V、<1A 足够了)?

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    通常、对于 CE 测试、主要故障在于输入滤波器。 利用 LC 输入滤波器、最简单的方法是在电感器之后添加一个并联阻尼网络(铝电解电容器)。 您可能想要实现两级滤波器、我建议先尝试使用带阻尼网络的单级滤波器(如应用手册中所示)、然后添加另一个具有自己阻尼网络的电感器(如果需要额外的裕度)。  

    为了通过 RE 测试、通常这是布局的函数、板有多少层? 通常、我们的 EVM 在4层电路板上实现、中间有两个接地层、这对您的设计来说会有所不同、   

    https://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf?ts = 1735605995024&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    LMR36506怎么样? 我发现它  EMC 和效率都很好、我建议客户尝试这款器件。 如果能更轻松地通过 RE 和 CE、您有什么见解吗?

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    LMR36506也可以正常工作、但我怀疑很大一部分原因是您的输入滤波器、LMR36506和 LMR36006中都看到了这种情况。 老实说、根据测试结果、使用 EMI 波形中的 LMR36006更容易通过、因为额外的 VIN 引脚有助于 RE、但它将取决于应用

    谢谢!

    Richard