This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751和 TPS26750 EEPROM、可通过 I2C 进行更新

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457483/tps25751-tps25751-and-tps26750-eeprom-update-over-i2c

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS26750

工具与软件:

嗨、团队:

客户收到一个有关"TPS25751和 TPS26750 EEPROM Update over I2C"应用手册的问题。

客户使用 TPS25751、其应用目标电压为5V、但需要数据交换功能。  

如果客户将一个空 EEPROM 连接到其系统、其系统在无电电池模式下工作、将 PD 电源连接到其产品、他们是否可以获得5V 电压来为其系统供电?

客户是否可以按照"TPS25751和 TPS26750 EEPROM Update over I2C"应用手册将空白 EEPROM 更新为所需代码?

此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您联系我们!

    需要对外部 EEPROM 进行初始编程、以便正确设置区域标头。 上述应用手册用于更新 EEPROM 上已存在的映像。

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr