This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:无法成功获得针对14S 10Ah 镍氢电池的学习配置

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442433/bq34z100-r2-can-t-get-a-successful-learned-configuration-for-14s-10ah-nimh

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

我尚未获得 BQ34Z100-R2以成功了解我正在使用的14S 10Ah 镍氢电池组的容量。  尽管可以准确计算充电和放电过程中的库仑值、但现在显示的满电荷容量为4592 0mA。

我遵循数据表、技术参考手册 SLUA903中的过程、并使用 GPCHEM 工具。  我编程的化学 ID 是6120、因为这是 GPCCHEM 工具所说的最小错误量、尽管化学 ID 的容量为1233mA、而我正在使用的电池为10Ah。

我已经附上了从 bqStudio 导出的配置文件、来自整个配置过程的寄存器日志、我用于上传到 GPCCHEM 工具及其输出的文件。

我是否配置了错误的设置、或者我的设置是否存在问题?  我将温度传感器直接安装在电池组的中间电池上、并且在开始任何测试之前已校准电压和电流。

感谢您的帮助、

Greg

e2e.ti.com/.../KH_2D00_D10000.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    根据日志文件 learned 状态为4、您是否完成了学习周期?

    另外、所有的电压、温度和电流读数都是正确的?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Diego、在文件 ChargingDischargingLog.csv 中、学习状态从4开始、然后第一个充电和放电周期完成后、学习状态变为5、然后第二个充电和放电周期完成后、学习状态变为6并在另一个充电和放电周期后保持该方式:

    但是、在第3个周期结束时、完全充电容量最终为0:

    它似乎在每个放电周期结束时短暂地获得准确的满电荷容量估算、但在几个小时后、它会被设置回0或一些其他固有的数字。

    是的、所有电压、电流和温度读数都是正确的、并且已在运行前校准到电量计中。

    我会注意到、在第一个放电周期开始时、有一段短暂的干扰期、放电电路中的保险丝熔断导致电流变为零:

    那是不是做了什么来破坏学习循环?

    感谢您的帮助、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人想知道发生了什么事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 您能否验证本文档开头的所有参数是否配置正确。

    实现成功的学习周期

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、我设置的参数如下:

    2.1设计容量= 10000

    2.2充电终止收尾电流= 100 (我不确定这与镍氢电池是否相关、因为它是以恒定电流充电的)

    2.3 Dsg Current Threshold = 30

    2.4 Chg Current Threshold = 75

    2.5 Quit Current = 20

    2.6 Term Voltage = 1000

    这些参数对我们的系统而言似乎都是合理的。

    在另一个注意事项中、我注意到、即使电池充满电并且 FC 标志已设置、也会设置标志 BATLOW。  我查看了 BL 参数、它们明确设置为 Liion 作为默认值、因此我刚才将它们更改为与镍氢电池相关的级别(设置1000、清除1100)。  该标志会在错误的时间置为有效吗?  设置过程中未提到调整这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否在电池组配置中设置了镍氢电池位?

    您能否在学习周期完成后共享日志和.gg。

    这些标志不应在 Remcap 中引起错误。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开始了一个新的部分,并重做了学习周期,现在它似乎工作正常,但它估计满电量容量是9300mA 的,而不是>45 10000mA 细胞实际上是,这不应该是一个问题,因为它是一个更保守的估计比电池组实际。

    但在充电完成时、我确实难以设置 FC 位。  我将 FC Set %寄存器从-1更改为100、它能够完成学习周期、但我更希望在检测到充电终止时设置 FC 位。  在电池组配置中、我将位4设置为1、将位3设置为0、以便它将使用带有充电终止默认参数的 delta Temp 充电终止。