This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM134:LM334;LM134

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: REF70, REF54, REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455691/lm134-lm334-lm134

器件型号:LM134
主题中讨论的其他器件:REF102、REF70 、REF54

工具与软件:

您好!

我需要一个非常稳定的精密电流源用于 JFET 尾线偏置。 电流源应具有正温度系数、以抵消 JFET GM 的负温度系数。

额定电流为4 mA。

另请注意、整个设计在+/- 15V 电压下运行、因此尾电流源的基准电压应连接到-15V 电压轨。

此外、噪声也非常重要、因此增加的噪声应非常低(以 pA 为单位)。

请为我提供一个实现该目标的好方法。 我期待很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于年终假期、我们对延误深表歉意。 您的帖子将在接下来的10-12天内得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:

    感谢您的提问!

    下面 是一些应用手册、其中详细介绍了如何设计具有电压基准的精密电流源。

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa46/snoaa46.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sbva001/sbva001.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sboa046/sboa046.pdf

    REF102示例(第二个链接)也可扩展到其他可用于满足您的规格的串联电压基准。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我正在寻找一个极低噪声和正 tempco 电流源、您能告诉我、什么是适合相同的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:

    我建议使用 LMx34系列器件、但该器件的噪声水平在 PA 范围内。

    https://www.ti.com/product/LM134

    如果不能在您的应用中使用 LMx34、我推荐使用 REF54或 REF70系列电压基准、这些电压基准可用于创建电流源。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li