This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:VCT 未触发

Guru**** 2389240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1A, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450166/bq76940-vct-not-triggering

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1A、BQ78350 BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 Luis:

希望你一直做得好!

我们正在测试 BMS 的13秒配置、并观察到 VCT 在满足所有条件的情况下未被击中。
我有日志文件和.gg 文件,我已经与我在你的私人聊天中分享. 请仔细检查、如果我做错了什么、请告诉我。

此致、
Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    这听起来像是一个电量监测计问题、您正在使用什么电量监测计?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我和 Noel 一起工作。 我们使用的是 BQ78350-R1A。 该线程本来是针对 BQ78350的、但我们错误地输入了不正确的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我们使用的是 BQ78350-R1A
    我可以在 pvt chat 上与您共享.gg 和日志文件。 请进行查看、并告诉我问题可能出在哪里。

    在测试过程中、我们还遇到了一个问题。 我们在充电处于活动状态时移除了温度传感器、监测计读数为-52度。 C、UTC 位设为高电平、如 BQSTUDIO 上所示、并且 FET 关断的所有条件都是在 UTC 下实现、但充电从未暂停。 SU 位也被切换至高电平、但 CHG 和 DSG 位无变化。 这不是我们所期望的。 在测试此方案时、如果查看.gg 和日志文件、您会得到更好的想法。  

    请务必深入了解这些内容、并让我知道我们在哪里做错了。

    此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    请查看此问题、并告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    很抱歉出现延迟、请分享日志和配置。

    如果您有一个 VCT 和一个 UTC、 请相应地标记日志。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我已将 gg 和 VCT 文件附在该主题( e2e.ti.com/.../bq78350-r1a-vct-not-triggering )上。 请从此处下载文件。

    我有一个 UTD 日志文件。 UTC 和 UTD 期间也会观察到相同的行为。 如果您还需要 UTC 日志、请告诉我

    e2e.ti.com/.../BQ76940-13S_5F00_DSG-test-4_5F00_UTD.log

    谢谢。此致、
    Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    为什么报告的温度为-52.1? 这是准确的吗?

    此外、电流读数为负值、因此 CHG 位不会置位。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我们将尝试模拟测量仪表通过移除热敏电阻进入 UTD/UTC 条件的条件。


    此外、当前读数为负、因此不会设置 chg 位


    附加到该线程的日志是有关 UTD 的问题。 即使 UTD 位置位、放电也不会停止。 同样、当 UTD 位置1时、XDSG 位也保持为0。

    我将再次附加日志文件并进行相应标记、以避免进一步混淆。

    UTD 日志: e2e.ti.com/.../0045.BQ76940-13S_5F00_DSG-test-4_5F00_UTD.log

    VCT 日志: e2e.ti.com/.../0045.RT501_5F00_003_5F00_chg-test-3-continued-2.log


    GG 文件: e2e.ti.com/.../5344.13S_5F00_V1_5F00_3.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    了解、欠温条件下不会打开 FET。

    e2e.ti.com/.../undertemp.pdf

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在温度条件下不能打开 FET。

    但是、如果设置了 UTD 位、那么电量监测计应通过将 XDSG 位设置为1 (如 TRM 中所述)来终止放电、在本例中不会发生这种情况。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解了这个问题、您能否记录超过阈值的温度变化、看看这是否会触发相应的位翻转。

    此致、

    Diego