This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:单节 LFP 电池在执行学习周期步骤后、学习状态无法更新为5。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455270/bq34z100evm-learning-status-cannot-update-to-5-after-following-learning-cycle-steps-for-a-single-cell-lfp-battery

器件型号:BQ34Z100EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

我们使用 bq34z1xxEVM 使用单节 LFP 电池执行学习周期测试。
在学习周期测试之前、EVM 已在进行电流、温度和电压校准、然后 将特定的化学物质 ID:4165编程到电量计。

EVM:bq34z1xxEVM (闪存0100_2_02-bq34z100.bqz)
单节电池:PLB IFR 26650-33A (化学成分 ID:4165)

多次导致记忆周期失败。 (更新状态仍为4)

我不确定数据存储器的设置是否正确。

您能帮助我们查看 gg 文件吗?

谢谢。

我们按照学习周期的步骤如下:(FOM slua903文档的代码)

  • 将电芯放电至空电状态、让其静置至少5小时。
  • 启用 Impedance Track (0x21)、发出复位命令(0x41)。 将状态从00更新为 04
  • 将电芯充满电、确保设置[FC]位、并让其静置至少两个小时。 QMax 会在此时更新、Update Status 变为05。
  • 使用应用的典型放电率将电芯放电至空电状态。 它必须介于 C/5到 C/10速率之间、否则学习周期会失败。 在此期间会更新电阻表
    放电循环。
  • 让电芯静置5个小时、在此期间 Update Status 会更改为06。

e2e.ti.com/.../0434.IFR26650_5F00_1S1P_5F00_20241224.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    化合物4165是如何决定的?

    是否使用了 GPCHEM 工具?

    DOD%误差是什么?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我们不使用 GPCHEM 工具。

    根据电池制造商和规格、我们从 bqStudio 中找到了三个化学物质 ID (0,494,4140和4165)、但其型号说明是类似的、因此我们的实验选择化学物质 ID 4165。

    我们已经完成了单个电池的学习周期;更新状态已更新为6。 (将状态从0更新为4、然后更新为5和6)

    现在、我们使用11S1P 电池组再次执行学习周期。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    虽然更新状态为4至5、然后再至6、但我会在第一步将电池放电至空电时跳过 RESET 命令、然后执行 IT_ENABLE 命令。 可以跳过 RESET 命令吗?

    在前面的实验中、将电池放电至空后、我尝试执行 IT_ENABLE 命令和 RESET 命令(SLUA925中的包含步骤)。 然后开始将电池充满电、但 VOK 位始终为0、即使在 RELAX 模式下也是如此。 FC 位为1。 学习到的状态仍然为4。

    何时 VOK 位应该为1? 开始为电池充电? 或者充电电流小于收尾电流? 进入休息模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 GPCCHEM 工具验证 DOD%误差。

    如果 DOD%误差大于3%、则无法使用该化学物质。

    如果没有化学物质匹配、那么完成学习周期是非常困难的、甚至是不可能的。

    此致、

    Diego