This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:如果传入的 USB 电源线上存在电源滤波器、TPS25730将如何运行?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457182/tps25730-how-will-the-tps25730-behave-if-there-is-a-power-filter-on-the-incoming-usb-power-lines

器件型号:TPS25730

工具与软件:

如果传入的 USB 电源线上存在电源滤波器、TPS25730将如何运行?

我现在正在尝试它。  在没有滤波器的情况下、芯片和评估板可以根据需要输出15V 电压。  当我将滤波器放置在  TPS25730之前时、芯片/评估板将只输出5V 电压。

我可以将滤波器放在芯片之后、但我们要尝试在传入的 USB 电源线路上的任何噪声进入电路板之前、对其进行滤除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我说滤波器时、我有一个扼流圈、后跟一个二阶滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了电路的示意图、以便更好地说明我要做的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、  

    您是否有原理图或方框图显示在设计中添加电源滤波器的位置?  

    您是否在 TPS25730 VBUS、PPHV 或 Type-C 连接器上的其他引脚(即 CC1、CC2等)上添加了电源滤波器?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。  我将尽我所能在这里回答这些问题。

    现在、我有上面注释中添加的图表。

    由于 TPS25730评估板的物理尺寸太小、无法进行任何类似的连接、因此我暂时损坏了为评估板馈电的电缆。  我意识到这并不理想。

    在我的图表中、"电源"应该标有"Vbus"。  VBUS 用于评估板数据表。  根据评估板数据表、"漏极"应标记为"接地"。

    该滤波器应用于 Vbus 和接地、而没有其他引脚/信号。

    我知道、如果滤波器位于 TPS25730之后、它将起作用。  我要做的是、将其放置在 TPS25730之前、位于 TPS25730和 USB 连接器之间、使其尽可能靠近入口点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、  

    对不起混淆,你附加的图像在我的最后没有正确加载  

    在大多数 USB Type-C 应用中、VBUS 侧不附加滤波、噪声通常由 VBUS 连接上的电容器耦合。 我建议(如果需要)改为在 TPS25730 PPHV 系统侧连接滤波器。  

    如果您使用 PD 分析器来捕获 CC 流量以及 VBUS 电压/电流、我们可以看一下、了解添加滤波器为什么会阻止 VBUS 电压高于5V。 请记住、如果电源无法将 VBUS 提升到15V、它可能已经在其 VBUS 监控器(连接附加滤波器电路)上检测到异常、并防止出现超过5V 的电压。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin